Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment choisir la valeur des résistances d'alarme sur les DM ?

Le choix des résistances sur les DM est le suivant:

  • pour les systèmes C/Dou E: supprimer les 2 résistances Ra des DM, et raccorder ces DM en série via leur contact NF.
  • pour les systèmes de catégorie B ne garder que la résistance Ra de 910 ohms.
  • pour les centrales antérieures à 2003 (TS1/ TS106 .../ TDI) ne laisser que la Ra de 910 ohms.
  • pour les centrales ECS (à partir de 2003.), laisser les 2 résistances Ra.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?