Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles peuvent être les causes d'un défaut de liaison sur une centrale TS106 ?

Les causes probables d'un défaut de liaison sont:

  • un défaut sur la ligne sirène.
  • un défaut sur la ligne "commande manuelle diff.sonore".

Le défaut apparait lorsque la centrale ne mesure pas la Résistance de Fin de Ligne (RFL) de 3,9Kohms sur l'une ou l'autre ligne.

Afin de remédier, déconnecter  la ligne sirène et mesurer à l'ohmmètre la RFL de 3,9Kohms:

  • Si la mesure n'est pas correcte, remonter la ligne jusqu'à trouver l'anomalie (défaut ligne ou défaut sirène).
  • Si la mesure est bonne, mettre la RFL directement sur la centrale sans la ligne sirène.
    Si le défaut persiste: vérifier les 2 RFL, si elles sont correctes, changer la carte sirène.

Nota: la valeur de la RFL dépend de la génération de la centrale; voir la notice.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?