Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les caractéristiques conseillées pour un câble de réseau Modbus Jbus RS485 / Com / ABT ?

Les caractéristiques conseillées du câble RS485/Modbus sont:

  • une paire torsadée avec blindage par tresse de cuivre étamée.
  • un recouvrement minimal de 65 %.
  • une jauge AWG 24.
  • une impédance caractéristique de 120 ohms.
  • une résistance linéique maximale de 100 ohms/km.
  • une capacité maximale entre les conducteurs de 60 pF/m.
  • une capacité maximale entre les conducteurs et le blindage de 100 pF/m.
  • une longueur maximale du câble réseau de 1300 m.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?