Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la raison de la "non-reconnaissance" des cartes pour une centrale TDI 140 ?

A la première mise sous tension de la TDI 140, veiller à ce que les boucles ne soient pas en défaut.
En cas de défaut, un risque de non reconnaissance des cartes boucles existe.

Remède:

  • faire un reset complet en coupant le secteur, la batterie, et la pile (carte UC).
  • remplacer les boucles de détection par les RFL (Resistance de Fin de Boucle) de 3,9Kohms.
  • puis remettre sous tension.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?