Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser un contact de puissance du contacteur pour effectuer l'auto-maintien de la bobine ?

Oui, un contact de puissance peut-être utilisé pour réaliser une auto-alimentation de la bobine du contacteur.

Cependant il est déconseillé de le faire pour des tensions inférieures à 50V.
Si la tension est insuffisante, l'arc électrique serait inefficace pour réaliser l'auto-nettoyage des contacts de puissance.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?