Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'alimenter les appareils par les bornes avals pour les produits de la gammes Compact ou Masterpact ?

La norme NF C 15-100 n'interdit pas le raccordement des appareils par les bornes avals.

Les dispositifs de protection peuvent être alimentés par leurs bornes avals.
Néanmoins, il est impératif de signaler ce type de branchement par une affiche.
Le décret n°88-1056 du 14 novembre 88 l'impose.

Ce type de branchement est contraire aux règles d'usage.
Schneider Electric préconise d'apposer une étiquette informant ce raccordement sur les plages avals, sur le flan droit et à l'arrière de l'appareil.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?