Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les sections des câbles à utiliser pour les raccordements du DAS à émission sur une centrale TMS124 ?

Les câbles à utiliser pour les raccordements du DAS à émission sur une centrale TMS124 sont:

  • 1 paire en 1,5mm² minimum CR1: pour la liaison entre le TMS124 et le module déporté.
  • 2 paires en 9/10ème: pour les contrôles de position (liaison entre le module et le DAS à émission).
  • 1 paire en 1,5 mm² C2: pour la commande du DAS (liaison entre le module et le DAS à émission).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?