Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel câble utiliser pour réaliser une diffusion musicale ?

Pour le câblage de l'alimentation (16 Vcc) sur les amplis, prévoir: 

  • 2 fils en 9/10ème pour une distance inférieure à 70m. 
  • 2 fils en 1mm² pour une distance inférieure à 100m.
  • 2 fils en 1,5mm² pour une distance inférieure à 150m. 
  • 2 fils en 2,5mm² pour une distance inférieure à 250m.

Pour le câblage des sources audios et contrôles sur les amplis: 

  • l'utilisation des fils de diamètre de 9/10ème est conseillée pour une liaison inférieure à 250m.
    Pour des distances plus courtes, il est possible d'utiliser des fils de diamètre 6/10ème.

Pour le câblage des Haut Parleurs (HP), l'utilisation de câbles en: 

  • 0.9 mm², permet de déporter les HP de 20 mètres environ.
  • 1 mm², permet de déporter les HP de 25 mètres environ.
  • 1,5 mm², permet de déporter les HP de 40 mètres environ.
  • 2,5 mm², permet de déporter les HP de 60 mètres environ.

Ces câbles doivent avoir un cheminement différent des câbles de puissance 230/400V.

Le câblage entre la centrale, le tuner et les amplis locaux ne nécessitent pas de câbles spécifiques.

CAS GENERAL:
L'utilisation de câble multi-paires de diamètre de 9/10ème couvre la plupart des installations domestiques.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?