Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment monter une alimentation KNA10AB4 sur de la Canalisation Electrique Préfabriquée (CEP) KNA06 ou 04 ?

Dans la gamme KN, les dimensions des CEP de calibre 40 à 100A sont identiques.

Les éclissages (et dérivations) étant commun(e)s à toute la gamme KN, l'alimentation de calibre 100A peut donc se monter sur les éléments droits de tous les calibres de KN.

Attention : DANGER, il faut ABSOLUMENT MODIFIER LE MARQUAGE DE L'ETIQUETTE ou en ajouter une QUI SERA SANS EQUIVOQUE.
Schneider Electric décline toute responsabilité car ce type d'association n'est pas préconisée sur les catalogues.
Les risques de surcharge qui peuvent être engendrés seront de la seule responsabilité de l'installateur.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?