Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser une sonde CTU avec des centrales isis 24/48/100/200 ?

Les sondes "CTU" (Capteur de Température Universel) référence 63439 peuvent être raccordées sur une centrale isis24/48/100 ou 200 et doivent être déclarées comme des sondes extérieures.

Avantage:
la plage mesurée va de 0°C à 100°C.

Inconvénient: 
la valeur affichée par la centrale est "décalée" de -40°C. Exemple: pour une valeur affichée de -10°C, la température mesurée (réelle) est de +30°C.
La raison de cet écart est que la sonde CTU a été développée pour les centrales isis60 et isis900. Par conséquent, elle ne figure pas dans la liste du matériel programmable pour les centrales isis24/48/100 ou 200.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?