Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existe-t-il un report de synthèse sur le CMSI TMS110 ?

Le CMSI TMS110 ne possède pas de report d'informations.

Lorsque le CMSI TMS110 est utilisé:

  • en SSI de catégorie A, alors il est associé à un tableau de signalisation.
    Dans cette configuration, la fonction UGA et le report d'informations sont traités dans le  tableau de signalisation.
  • en SSI de catégorie B, plusieurs cartes UGA peuvent être installées. Cela ne permet pas d'obtenir un report d'informations complet.
    Cependant une solution partielle est d'utiliser le report de synthèse de la gamme "TS" référence 57198PN (référence SAV) et de le câbler sur les contacts secs du TMS110.
    Voir le document présenté en "pièces jointes".
    D'un point de vue réglementaire, cette solution ne fait pas l'objet d'une association entre le TMS 110 et la référence 57198PN. Aucun certificat d'associativité ne pourra pas être fourni.

Important:

La validation de cette solution par la commission de sécurité et par l'organisme de contrôle en charge de l'établissement est nécéssaire.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?