Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut-on faire asservir le fonctionnement d'un élément ou le délester en période rouge Tempo à l'aide d'un gestionnaire d'énergie FIP'clic ?

Les gestionnaires d'énergie FIP'clic références 15783, 15784 et 15785 ne permettent pas d'exploiter les périodes tarifaires "Bleu Blanc Rouge" du tarif EDF Tempo.

Seul le FIP'clic 2 zones référence 15285 les indique et effectue une réduction de 1 ou 2° sur la température confort selon le mode choisi, mais il n'est pas équipé de contact ou de sortie permettant de commander des éléments ou d'en délester pour une période tarifaire donnée.

Il existe sur le marché des constructeurs qui proposent des relais raccordés au compteur électronique par télé-information et spécifiques à cette fonction  (par exemple la référence EN114 de CLIMEL).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?