Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de connecter des câbles en aluminium ou en cuivre, souples ou rigides sur les bornes simples et doubles de la gamme NSX 400 à 630 ?

Dans la gamme NSX 400 à 630

les bornes simples de référence LV432480 peuvent recevoir :

  • des câbles en aluminium ou en cuivre
  • des câbles rigides de section 35 à 300 mm² et des câbles souples de section 240 mm² maximum


les bornes doubles référence LV432482 peuvent recevoir :

  • des câbles en aluminium ou en cuivre
  • des câbles rigides de section 35 à 240 mm² et des câbles souples de section 240 mm² maximum.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?