Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la longueur maximale de la liaison entre l'alarme technique ATo4x et le report de synthèse ?

La distance maximale entre l'alarme technique ATo4x et le report de synthèse dépend de la section du câble (attention ce câble doit être une paire torsadée).

Si la section de la paire torsadée est:

  • 0.6mm² alors la distance doit être inférieure ou égale à 50m.
  • 1 mm² la distance doit être inférieure ou égale à 80 m.
  • 1.5 mm² la distance doit être inférieure ou égale à 120m.

La notice est présente en "pièces jointes".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?