Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment décompter le nombre de commutations en mémoire sur les interrupteurs horaires IHP ?

Les interrupteurs horaires  IHP donne la possibilité de programmer des commutations de 2 types : ON et OFF :

  • une commutation occupe une place en mémoire
  • une plage (ON/OFF) occupe deux places en mémoire.

Les places en mémoire sont limitées en nombre selon le type d'interrupteur horaire.

Quand on crée plusieurs plages de fonctionnement identiques aux mêmes horaires pour plusieurs jours, il est préférable d'utiliser la fonction "répéter".
Cette plage "répétée" n'occupera seulement que deux places en mémoire, ce qui permet d'augmenter le nombre de commutations possibles.

A noter :
Certains IHP permettent de générer des impulsions (entre 1 et 59 s). Celles-ci occupent deux places en mémoire.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?