Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment réaliser une régulation sur l'application THERMOSPHERE tout en évitant un défaut d'accumulation en Heures Creuses ?

Le contact Heures Creuses EDF provoque la présence de la tension 230V sur l'entrée 9 des régulateurs  REGAD1 et 2 références 15889 et 15890.

L'entrée 9 du REGAD à haute impédance (le courant n'est que de 1 à 2 milliampères) nécessite l'utilisation d'un relais à bas niveau référence 15393.
Ce type de relais fonctionne avec des courants de quelques milliampères et assure un bon  fonctionnement sur le long terme.

Le contact d'un relais de puissance de 16 à 25A devient résistif avec le temps. Par conséquent, l'entrée 9 du REGAD n'est plus activée ce qui provoque de nombreuses relances automatiques en Heures Pleines.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?