Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de recevoir par l'Alvidis automatique, la télévision en ADSL avec la neuf-box ?

Non, la télévision par ADSL ne peut pas être distribuée par l’Alvidis automatique avec une neuf-box.

La neuf-box distribue la télévision par ADSL en utilisant 4 paires.
Or l’Alvidis distribue le signal TV par ADSL avec seulement 2 paires (1/2; 3/6).

La solution consiste à ne pas passer par l'Alvidis automatique et d'installer directement un câble entre la neuf-box et le décodeur ADSL.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?