Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment obtenir une déclaration à la tenue aux vibrations et aux chocs pour les disjoncteurs de la gamme C120 ?

La déclaration pour la tenue aux vibrations et aux chocs des C120 est présente en "pièces jointes".

Le C120 est conforme aux normes suivantes: 

  • CEI 68.2.6 (tenue aux vibrations).
  • CEI 68.2.27 (tenue aux chocs).

Les conditions des essais sont présentées en "pièces jointes".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?