Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel type de détection doit piloter les portes coupe-feu afin de réaliser un compartimentage ?

Le type de détection permettant de fermer les portes coupe-feu afin de réaliser un compartimentage est:

  • le type R avec SSI de catégorie A. Les portes coupe-feu doivent être pilotées par une détection automatique.

La détection manuelle ne sert qu'à déclencher l'alarme.

Si les pompiers demandent la fermeture des portes sur une détection manuelle, alors une demande écrite doit être faite.
Cette demande dépasse le cadre de la réglementation.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?