Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment obtenir une déclaration à la tenue aux vibrations et aux chocs pour la gamme Prodis des protections DT40 et Vigi DT40 ?

Les déclarations pour la tenue aux vibrations et aux chocs des disjoncteurs DT40 et des différentiels Vigi DT40 sont présentes en "pièces jointes".

Le disjoncteur DT40 et le Vigi DT40 sont conformes aux normes suivantes: 

  • IEC 68-2.6 (tenue aux vibrations).
  • IEC 68-2-27 (tenue aux chocs).

Les conditions des essais sont présentées en "pièces jointes".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?