Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment ajouter plusieurs circuits dans un projet avec le logiciel My-Ecodial ?

Le logiciel My-Ecodial 3.4 permet à l'utilisateur d'augmenter la feuille de calcul pour le schéma dessiné.

Il est possible de modifier la feuille de calcul en sélectionnant le format de page (A0, A1... A4) à l'aide du modèle de feuille disponible dans le menu "Paramètres" :

  • cliquez sur le menu "Paramètres" puis "le schéma de principe" et enfin "Espace de travail"
  • sélectionnez le format de pages et le nombre de folios pour la zone.

Fonctions connexes pour ajouter plusieurs circuits dans le projet Ecodial ('Bibliothèque de composants de macro", "Divers") :  

  • "Affaire amont" : cette fonction sera utile si vous souhaitez connecter un projet de My-Ecodial (.hil) à un autre projet My-Ecodial
  • "Entrant / sortant" : pour relier les sous-réseaux dans le schéma principal présents dans différentes feuilles ou des endroits différents dans le même projet.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?