Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi une tension est-elle présente aux bornes d'un contact ouvert d'un IHP ?

Les IHP de nouvelle génération CCT15850, CCT15851, CCT15852, CCT15853, CCT16650 et CCT15652 intègrent la technique du O-crossing.

Il s'agit d'un procédé électronique permettant d'ouvrir le circuit au zéro de courant puis de manoeuvrer le contact électromécanique hors charge.

Ceci permet de s'affranchir des courants d'appel de certaines charges, notamment d'éclairage.

Cette solution implique un léger courant de fuite traversant l'électronique ce qui engendre une tension résiduelle aux bornes des contacts même ouverts.

Ceci peut être gênant quand il s'agit de manoeuvrer de très faibles charges (petits relais, voyants, ...) car le récepteur risque d'être maintenu par cette tension parasite.

La gestion 2 ordres de fils pilotes de chauffage, susceptibles d'être perturbés par ce phénomène, est également déconseillée avec ces IHP.

Remarque :
Pour ce type d'application (faible charge) il faut utiliser un IHP électromécanique classique (références 15854 ou 15857).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?