Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle télécommande permet d'asservir des blocs d'éclairage BAES et BAEH bi-fonction avec la détection incendie dans les ERP avec zones de sommeil type J/O/R ou U ?

L'asservissement avec la détection incendie est réalisable avec la télécommande TBSls référence OVA58961 pour les systèmes de BAES-BAEH bi-fonction (Référence OVA58930 et OVA58931).

Cet asservissement n'est pas réalisable avec la télécommande 57961.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?