Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les différentes configurations de raccordement des Déclencheurs Manuels (DM) en fonction du type de centrale ?

A partir de janvier 2003, les DM non adressables sont précablés avec 2 résistances d'alarme: 910ohms et 2,7Kohms.

Pour les centrales commercialisées avant 2003 (TS1 jusqu'à TDI):
la résistance d'alarme montée sur le DM doit être de 910 ohms (code blanc/marron/marron), la seconde résistance est à supprimer.

Pour les centrales ECS, les 2 résistances (R équivalente = 680ohms) doivent rester.

Pour les équipements de type BAAS Pr/ Sa / Ma / type 4, les 2 résistances sont à supprimer:

  • la résistance raccordée entre 1 et 3.
  • celle entre 2 et 3.

La notice livrée avec les DM reprend les différentes configurations.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?