Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la compatibilité entre les blocs BAAS Sa de l'ancienne et de la nouvelle génération ?

Concernant les compatibilités, deux cas sont possibles:

Avant 2008, les références étaient composées de 5 chiffres.
2 générations de produits avec des repères de bornes différents ont existé.

  • Ces générations sont compatibles entre elles mais il faut relier E1 sur B1+ et E2 sur B1-.

Depuis 2008, les références débutent par CCT... 

  • Les BAAS Sa ou Ma de type CCT57xxx ne sont pas compatibles avec les BAAS d'anciennes générations: ref 57xxx.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?