Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de commander les batteries pour une centrale incendie TDI104 ?

Schneider Electric ne commercialise plus les batteries des centrales incendies.

S'adresser directement auprès d'un revendeur de batteries:

  • ERCELL (38) www.ercell.com 
  • VLAD (37) www.vlad.fr
  • ...

Les caractéristiques des 2 batteries présentes dans la centrale TDI104 sont les suivantes:

  • tension: 12v; capacité: 1,8Ah.
  • de la marque YUASA(NP2.1-12).
  • dimensions: 178,5mm x 34,1mm x 60,5mm.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?