Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment passer du mode "démonstration" au mode "exploitation" sur le logiciel SFT2848 pour le SEPAM série 48?

Pour passer du mode "démonstration" au mode "exploitation" du logiciel SFT2848 suivre les instructions suivantes:

  • désinstaller le logiciel en place.
  • réinstaller le logiciel (ou sa version postérieure).
  • lors de l'installation, et dans la fenêtre sur laquelle figure les champs "nom", "société" et "démonstration", supprimer "démonstration".
  • remplacer "démonstration" par le code-clé constitué de 7 chiffres sans séparateur puis du séparateur "-" puis des 2 derniers chiffres sans séparateur.
    Ce code-clé est présent sur le boitier du CD logiciel.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?