Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Sous quel format peut-on récupérer les données d'oscillo-perturbographie provenant d'un SEPAM ?

La capture des enregistrements d'oscillo-perturbographie se fait par paramétrage du relais SEPAM.

Les enregistrements sont au format COMTRADE, leur récupération ou interprétation est réalisable soit avec un logiciel compatible, soit avec le logiciel dédié SFT2826 commun à toutes les séries de SEPAM.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?