Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que signifient les différentes données techniques (Ist,Ib,Itr,...) mentionnées dans la notice du compteur d'énergie EN40 ?

Signification des données techniques relatives aux compteurs d'énergie EN40 suivant la norme de comptage EN50470-3 :

  • PMD DD : compteur à lecture directe sans annexe,
  • Imax : valeur la plus grande pour laquelle le compteur répond aux exigences de précision de la norme,
  • Ib : courant de base identique au courant Iref,
  • Iref : courant de référence, dans le cas de l'EN40 à lecture directe, la valeur à appliquer est 10 fois le courant de transition,
  • Itr : courant de transition, valeur du courant (jusqu'à Imax) pour laquelle les exigences de pleine précision de la norme sont respectées,
  • Imin : valeur la plus basse du courant, les exigences de précisions sont réduites à Imin et au-dessus jusqu'à Itr,
  • Ist : courant de démarrage, valeur la plus basse du courant pour laquelle le compteur enregistre.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?