Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi les contacteurs CT Multi9 acceptent-ils moins de tubes fluos compensés que non-compensés alors que l'on pourrait imaginer le contraire ?

La limitation du nombre maximum de fluos compensés par rapport à des fluos non compensés pour un même contacteur s'explique par la surintensité qui est de nature et d'ampleur différente à la mise sous tension.  

  • sur un tube non compensé la surintensité est due à la saturation initiale des circuits ferromagnétiques elle peut être de 10 à 15 In pendant 5 à 10 ms.
  • sur un tube compensé elle est plus courte mais bien plus importante. Cette surintensité est due à la charge initiale des capacités du circuits (condensateurs), elle est de l'ordre de 20 à 60 In pendant 0,5 à 1 ms.

C'est le cumul de ces surintensités à la mise sous tension qui a été intégré dans les tableaux catalogues qui indiquent le nombre maximum de lampes pour un calibre de contacteur donné.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?