Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment supprimer le défaut "tension" des sirènes après le changement des piles au lithium dans une GTB ?

A la suite d'un changement de la pile à l'intérieur des sirènes, le défaut tension ne disparaît qu'après la disparition de la tension (16-17Volts) sur le bus du système.

Couper l'alimentation sur le bus durant 1mn environ à l'aide de l'interrupteur à glissière à 2 positions:

  • "0"=arrêt,
  • et "I" =alimentation en service.
    L'interrupteur est situé sur la carte d'alimentation de la centrale.

Important:

Pour les câblages avec des longueurs importantes, court-circuiter le bus (afin de décharger complètement le circuit) ou couper l'alimentation au niveau de la sirène.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?