Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel type de coeur RJ45 est compatible avec les boitiers étanches références 81142 et 81143 ?

Les boitiers étanches référence 81142 et 81143 pour  prises RJ45 sont livrés nus.

Ces boitiers sont compatibles avec les coeurs RJ45 infra+.
Exemple: la référence VDI7700GE pour un câble rigide Catégorie 6.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?