Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les différents états de fonctionnement des Blocs BAES / BAEH bi-fonctions ?

Les différents états d'un bloc bi-fonction sont:

  • le bloc est éteint en cas d'alarme incendie seule.
  • les deux fonctions du bloc s'allument (partie BAEH et BAES) en cas d'alarme incendie et de coupure secteur.
  • les deux fonctions du bloc s'allument (partie BAEH et BAES) puis extinction de la fonction BAES au bout de 10 sec en cas de coupure secteur et sans alarme incendie.
  • arrêt complet des blocs en cas de coupure secteur et de commande de l'extinction sur la télécommande TBS.
  • les deux fonctions du bloc s'allument (partie BAEH et BAES) pendant 10 secondes en cas de présence secteur et de commande d'allumage sur la télécommande TBS.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?