Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la fonctionnalité de la prise TV Alvais avec 1 entrée et 1 sortie ?

La prise TV/FM ALVAIS référence ALB82324 est une prise de repiquage ou de pontage.

Cette prise possède:

  • une entrée coaxiale pour le câble venant de l'antenne.
  • une sortie pour un câble allant sur une seconde prise.
    Cette seconde prise doit obligatoirement être une prise terminale, c'est à dire sans sortie arrière.
    Il est déconseillé de mettre plus de 1 prise terminale.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?