Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment est réalisé le test des batteries sur des centrales de type BAAS Pr, BAAS Sa et BAAS Sa-Me ?

Le test du défaut batterie est :

  • réalisé de façon périodique (1 test par 24h).
  • synchronisé à partir de la connexion de la batterie.

L'application fait débiter un courant de l'accumulateur vers une charge durant un temps défini.
Si une tension est anormalement basse durant cette phase alors le dérangement se signale par une LED  afin d'indiquer le défaut de la batterie.

Les produits BAAS Pr, BAAS Sa et BAAS Sa-Me sont conformes à la législation, voir:

  • le certificat du LCIE N° 980091 pour la certification à la norme NF C 48-150(1989).
  • le document UTE 94101 (1994).
  • le rapport d'essais N° DI 98 00 13. 

Actuellement, la supervision de la tension de la batterie n'a aucune référence normative.

Remarques: 

  • la déconnexion de la batterie ne provoque pas immédiatement la signalisation du défaut.
  • aucune signalisation sonore n'est émise pour ce type de défaut.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?