Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de distribuer la télévision "satellite" avec l'ALVIDIS automatique ?

Non, le satellite ne peut pas être distribué avec l'ALVIDIS automatique. Sa bande passante est comprise entre 47 et 860MHz.

La solution consiste à passer par un réseau coaxial pour le satellite.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?