Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les plages de réglage sur les blocs vigi pour Compact NR 100 à 250A ?

Le vigi MH est identique pour les disjoncteurs de la gamme Compact NR et NS de 100 à 250A.

Les plages de réglage sont:

  • 0.03 - 0.3 - 1 - 3  ou 10A pour la sensibilité.
  • instantané - 60 - 150 ou 310ms pour le retard et pour toutes les sensibilités sauf pour la sensibilité de 30mA.
    Pour la sensibilité de 30mA, aucun retard ne peut être réglé.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?