Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

A partir d'un connecteur de dérivation KBC, peut-on connecter directement 6 luminaires à l'aide du système de connectique préfabriquée KBZ?

Oui, pour connecter 6 luminaires, il faut utiliser :

  • un connecteur de dérivation avec prise femelle préfabriquée KBC10DCC21Z par exemple.
  • un élément en "T" KBZ32DBA12
    l'entrée mâle est connectée sur la sortie femelle de connecteur de dérivation
    une sortie femelle est connectée sur un luminaire à l'aide d'un câble KBZ31EMC010 par exemple
    l'autre sortie femelle est connectée sur un bloc répartiteur à l'aide d'un cordon KBZ-31EFM0x0
  • un bloc répartiteur (1 entrée mâle, 5 sorties femelles) qui alimente 5 luminaires à l'aide de câbles KBZ31EMC010 par exemple.

Remarque :
Il n'est pas possible mécaniquement de monter un "T" sur un bloc répartiteur pour avoir directement 6 sorties luminaires.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?