Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment réaliser un changement de direction de type T pour un canalis de la gamme KBA/KBB ?

Afin de réaliser un changement de direction de type T, utiliser une alimentation centrale de type KBA40ABT4 / KBB40ABT4-44 (W pour option en pré-laqué blanc).

La liaison horizontale du T est réalisée par l'éclissage direct des deux éléments droits.

La liaison perpendiculaire est réalisée par un câble entre l'alimentation centrale et le bloc d'alimentation de la ligne KBA/KBB perpendiculaire.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?