Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition de la référence 33915 afin de réaliser l'interverrouillage de 2 Compact NS: 1 fixe et 1 débrochable ?

La référence 33915 "interverrouillage 2 appareils NS" (1 fixe et 1 débrochable) est composée des références suivantes

  • 33209: 1 jeu de câbles.
  • 33200: 1 platine fixe à câble.
  • 33201: 1 platine débrochable à câble.
  • 33647: 2 équerres support pour appareil fixe.

Voir page B254 du catalogue Distribution Electrique 2009.

Le kit d'interverrouillage à câble ou à tringle est identique pour les Compact NS et les Masterpact NT sauf dans le cas d'un Compact NS en version fixe.
Dans ce cas, prévoir un lot d'équerres supports pour fixation sur plancher référence 33647 pour appareil fixe.
La platine d'interverrouillage se fixe sur l'équerre de droite.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?