Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les significations des éléments sérigraphiés sur les commutateurs de réglage des déclencheurs électroniques Micrologic et STR ?

La norme CEI 947-2 définit les appellations des molettes.

Les significations des éléments sérigraphiés sur les commutateurs de réglage des déclencheurs sont:

Ir: réglage du long retard (long time ou dit "thermique").
Il s'agit d'un coefficient multiplicateur du calibre de l'appareil.
Rôle: protéger contre les surcharges. 

tr: temporisation du long retard en secondes, permet notamment de tolérer le courant de démarrage d'un moteur. 

Isd: short delay ou court retard ("magnétique" ou "Im"), c'est un multiplicateur du réglage Ir, souvent de 1,5 à 10 fois le courant Ir.
Rôle : protéger contre les courts-circuits.

tsd: temporisation du court retard, permet notamment d'augmenter la sélectivité (chronométrique) avec les départs avals et de tolérer les pics de magnétisation d'un transformateur ou d'un moteur. Il est alors préconisé de placer la molette I²t sur la position ON.

Ii: courant instantané.
Rôle : protéger l'installation contre les forts courts-circuits (courts-circuits francs) par un déclenchement instantané et autoprotection du disjoncteur. Le réglage Ii doit être supérieur au réglage Isd.

Ig:  I ground ou protection terre, utilisé le plus souvent en Amérique du nord.
Rôle : permet de surveiller le courant de fuite à la terre circulant dans le conducteur PE dans les réseaux en schéma TNC.
Cette protection nécessite un TC de mesure extérieur spécifique et câblé sur le PE.

tg: temporisation de la protection terre.

I delta n: réglage de la sensibilité de la protection différentielle (Micrologic 7.0 ou bloc Vigi)
delta t = temporisation de la protection différentielle.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?