Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment archiver et extraire, via Excel, des valeurs de la centrale isis900 ?

Afin d'extraire et d'archiver des valeurs présentes dans la centrale isis900, respecter la démarche suivante:

  • cliquer sur "archiver" depuis l'écran affichant le bilan.
  • choisir les périodes désirées.
  • donner un nom au fichier archivé. La sauvegarde crée alors un fichier *.arc
  • Pour OUVRIR avec EXCEL:
    - fichier ouvrir.
    - données: délimitées.
    - données délimitées par "point virgule".

Attention, les valeurs de température sont exploitables uniquement au format xx,xx.
Il faut donc utiliser la fonction "Edition Remplacer" d'Excel afin de remplacer les "points" par des "virgules" puis faire "OK". 
Ensuite, les courbes sont à refaire avec ce tableau.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?