Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que signifie l'inscription 8.8 sur la visserie utilisée pour le raccordement des disjoncteurs Compact et Masterpact?

L'inscription 8.8 signifie la "classe 8.8" et qui correspond à une dureté.

Pour effectuer les raccordements de puissance sur de l'appareillage basse tension, Schneider Electric préconise l'utilisation de la visserie en acier bichromaté de classe 8.8. 
Dans les termes "appareillage basse tension", sont incluses les gammes Compact, Interpact et Masterpact jusqu'au calibre 3200 A.

A partir du calibre NW40b ou M40, Schneider Electric préconise (Pour réduire les échauffements) l'utilisation de la visserie Inox classe 8.8 Vis M10.
Les échauffements cités résultent de courants de Foucault et de courants induits.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?