Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de communiquer avec un protocole Modbus entre une Micrologic et un automate TSX ?

Oui, la communication Modbus est possible entre une Micrologic et un automate TSX.

Pour un disjoncteur NT ou NW ou compact NS 800 à 3200 débrochable, les tables de données sont partagées en 4 gestionnaires (3 pour un disjoncteur fixe).

Les quatre adresses (ou les 4 esclaves avec des adresses liées) sont: 

  • @ xx pour le gestionnaire "disjoncteur".
  • @ xx +50 pour le gestionnaire "châssis".
  • @ xx +100 pour le gestionnaire "protection". 
  • @ xx +200 pour le gestionnaire "mesures".

Exemple:
Un disjoncteur paramétré avec l'adresse 21 a le gestionnaire disjoncteur à l'adresse 21 et le gestionnaire des mesures à l'adresse 221, ...

Dans le cas d'une communication avec un automate, le coupleur utilisé doit être capable de gérer les adresses allant jusqu'à 247.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?