Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Les tores de type A et les cadres sommateurs associés aux Vigirex peuvent-ils être saturés en intensité ?

Les tores de type A et les cadres sommateurs associés aux Vigirex sont garantis sans saturation.
Ces tores sont normalisés et ne saturent pas (test par salves d'ondes).

Il est noté "courant nominal maximal du circuit à protéger" avec une valeur de courant en ampère pour chaque tore.
Cette valeur de courant nominal maximal correspond à un essai, imposé par la norme CEI 60947-2, de fonctionnement sans déclenchement intempestif au réglage minimal de la sensibilité et de la temporisation.

Le courant maximal admissible (voir catalogue):
soit pour 1 kA est une salve d'ondes avec :

  • Icw = 100 kA durant 0,5 s.
  • Icc = 150 kA et IdeltaC = 85 kA durant 0,5 s.

Exemple:

Avec un tore GA300, le fonctionnement du relais Vigirex (réglé sur 30mA instantané) est garanti sans déclenchement jusqu'à 630A.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?