Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles actions mener lorsque le voyant "défaut système" clignote sur un TMS110 ?

La cause:

Lorsque le voyant  "défaut système" clignote, cela signifie que le défaut doit provenir d'une carte fonction ou d'un module déporté.

Pour remédier à ce défaut:

  • tester les cartes une à une dans la centrale TMS 110. La connexion et déconnection doit se faire hors tension.
  • dès que la carte défectueuse est repérée. Remplacer la ligne de commande par la RFL (Résistance de Fin de Ligne). Si le défaut disparait cela signifie qu'aucune carte n'est défectueuse.
  • chercher le module défectueux en les connectant un à un.
    Attention: si les batteries sont trop peu chargées, faire l'essai uniquement avec la présence secteur.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?