Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l'utilité de l'accessoire d'adaptation Alvaïs 45 x 45 référence ALB81010 ?

L'accessoire d'adaptation Alvaïs 45x45 référence ALB81010 permet la pose de tout appareillage à clipsage direct 45 x 45.
Que ce soit du matériel ALTIRA ou Masaïc.

Cet accessoire reçoit alors les plaques de la série Alvaïs.

La référence ABL81010 n'est  pas compatible avec:

  • les commandes TBT du système IHC.
  • le détecteur référence ALB06540.
  • la sonde de température d'ambiance ALB06320, ni ALVAIS RF.
    Dans ce cas, utiliser le support référence ALB81011 ou ALB81012.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?