Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment interpréter la position de la poignée de la commande rotative sur un disjoncteur C60 ou C120 ?

La poignée de la commande rotative est en position "I" lorsque:

  • le disjoncteur est fermé.
  • les pôles sont ouverts suite à un déclenchement (magnéto-thermique, différentiel, MN, Mx, ...).

Pour réinitialiser: actionner la poignée de la commande rotative avec un passage sur la position "0".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?