Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment retrouver le code perdu sur Sepam 2000 ?

Afin de retrouver le code perdu d'un Sepam 2000 antérieur à 96/49:

  • se reporter à la logique de commande dans laquelle le code (mot de passe) est indiqué.

Pour retrouver le code perdu d'un Sepam 2000 postérieur ou égal à 96/49, 2 cas sont possibles:

  • soit le code n'a pas été modifié à l'aide de la Pocket:
    se reporter à la logique de commande dans laquelle le code (mot de passe) est indiqué.
  • soit le code a été modifié à l'aide de la Pocket: 
    recharger la logique de commande à l'aide du LOGIPAM en notant le code (mot de passe) utilisé.

Nota : le code (mot de passe) standard des logiques de commande est 6543210.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?