Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que faire en cas de "défaut système" sur une centrale TMS124 ?

Le "défaut système" apparait si:

  • la centrale n'est pas programmée.
    Pour la programmation un logiciel dédié est indispensable.
  • un problème de microprocesseur apparait.

En cas de "défaut système" sur une centrale TMS124, les mesures à prendre sont:

  • programmer la centrale.
  • contrôler les alimentations.
  • en cas de défaut carte GLD10 E8 ou MGE A/B, vérifier la connectique de la carte. 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?